对象类型
对象类型是可创建对象实例的模型对象。每个实例可以包含特定对象和变量。
预定义和自定义的对象类型
每个项目均包括预定义的对象类型,例如
按钮
对象或数据库
对象。由用户或应用程序逻辑创建的对象类型是自定义对象类型。自定义对象类型只在创建这些类型的项目中可用。
小贴士:
对某个对象类型所做的更改将自动应用于该对象类型的所有实例。如果删除对象类型,则会删除该对象类型的所有子类型以及相应的对象实例。
对象属性
默认情况下,每个对象都包含以下属性:
属性 | 说明 |
---|---|
BrowseName | 项目中对象的名称。 |
Description | 对象的说明。 |
Display name | 对象的名称,在运行时可翻译并显示在界面上。 |
NodeId | 自动分配的唯一标识符。 |
对象类型示例
要在项目中表示由两个相同电机组成的一台机器,请创建具有速度、力矩、加速度和功率属性的电机对象类型。然后,创建两个从电机对象类型继承属性的电机对象实例。![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-1/_images/two_motors_diagram_example.svg/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈