配置面板类型
配置面板类型,使界面元素分布到应用程序中多个页面。
- 在项目视图中,右键单击UI,然后选择 。
- 将光标悬停在文件夹1上,选择并输入Pages
- 右键单击Pages,然后选择 。面板1 (type)将显示在Pages下面。
- 将光标悬停在面板1 (type)上,选择并输入Page。
- 将宽度设置为1060,将高度设置为500。
- 将左边距和右边距设置为10。
- 右键单击Pages,然后选择 四次。将创建Page1 (type)、Page2 (type)、Page3 (type)和Page4 (type)。每个Page# (type)均继承Page (type)的属性。小贴士: 通过从父对象类型继承属性来创建一致的用户界面。例如,如果要更改Page1 (type)、Page2 (type)、Page3 (type)和Page4 (type)边距,请编辑Page (type)的边距属性。所做的修改将传递到每个Page# (type)。
提供反馈