配置温度控件
创建标签、文本框和线性仪表对象,以显示和控制温度变量。
- 在项目视图中,双击Page1 (type)。Page1 (type) 将在编辑器中打开。
- 右键单击Page1 (type),然后选择 。
- 在属性中,将文本设置为Temperature:。
- 在项目视图中,右键单击Page1 (type),然后选择 。
- 在属性中,在文本和Temperature变量之间创建动态链接。小贴士: 可以通过将Temperature变量从项目视图拖到属性中文本框的文本属性值上来创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 在项目视图中,右键单击Page1 (type),然后选择 。
- 在属性中,在值和Temperature变量之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 在编辑器中,根据您的偏好排列对象。
右上角的温度控件
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-1/_images/quick_start_temp_controls.png/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈