创建项目

创建一个快速入门项目来开发您的
FactoryTalk Optix 应用程序
  1. 打开
    FactoryTalk Optix Studio
  2. 创建新项目
    下面,选择
    默认
  3. 名称
    中,输入项目的名称。
    例如,输入
    QuickStart
  4. (可选)在
    位置
    中,编辑将要保存项目的目录。
  5. 确认选择的是
    使用版本控制
  6. 选择
    创建
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈