法律声明

Rockwell Automation
Rockwell Automation
网站的法律声明页面上发布法律声明,如隐私政策、许可协议、商标披露以及其他条款和条件。
软件和云服务协议
在此处查看 Rockwell Automation 软件和云服务协议。
开源软件许可
本产品中包括的软件包含通过一个或多个开源许可证授权的受版权保护的软件。
您可以在此处查看本产品中使用的所有开源软件及其相应许可证的完整列表。如果使用的是
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
,还可以在以下位置查看文件:
C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\third-party_attributions.txt
要获取本产品中包含的开源软件包的相应源代码,请访问它们各自的网站。或者,您还可以通过 Rockwell Automation 网站上的联系表单联系 Rockwell Automation,获取完整的相应源代码:http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page。请在请求文本中包含“开源”字样。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈