搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建标签类型的实例
导入标签类型时,可在项目中创建这些标签类型的实例。
先决条件
从控制器导入标签类型。请参见
配置通信驱动程序
。
创建标签类型的实例
在
项目视图
中,右键单击
模型
文件夹或其子文件夹。
选择
新建
标签结构
StationName
TagTypeToInstantiate
。
标签实例将显示在项目模型中。这些标签实例中将反映对导入的标签类型进行的任何同步更改。
通信驱动程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。