搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
组织所导入的标签
按文件夹对导入的标签进行组织。导入的标签在移到其他文件夹之后,将与控制器保持同步。
重要提示:
对于结构化标签中包含的标签,
Rockwell Automation
不
建议进行分离和重组,原因在于,如果重新同步标签,则会恢复初始标签结构。
先决条件
配置通信驱动程序
。
组织所导入的标签
在
项目视图
中,导航到
通信站
下的
标签
。
要创建文件夹,请右键单击
标签
对象,然后选择
新建
文件夹
。
将导入的标签拖到该文件夹中。
通信驱动程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。