搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
编辑或同步所导入的标签
同步导入标签以更新其数据类型、名称和结构。
先决条件
配置通信驱动程序
。
同步所导入的标签
在
项目视图
中,双击
通信站
下的
TagImporter
。
编辑器将在单独的选项卡中打开,并显示项目中每个控制器标签的状态。
对标签进行任何必要的编辑。
选择
应用
。
通信驱动程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。