搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建转换器类型
创建转换器类型,然后使用转换器实例转换高级动态链接中的值。
在
项目视图
中,右键单击
转换器
,然后选择
新建
Converter
。
(可选)选择转换器对象旁边的
以对该转换器进行重命名。
在
属性
中,设置转换器属性值。
使用转换器类型实例变换高级动态链接中的值。请参见
创建复杂动态链接
。
转换器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。