搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
读取自定义方法的输出值
读取由 NetLogic 中定义的自定义方法返回的值。
有关更多信息,请参见
自定义方法
和
NetLogic
。
先决条件
创建 NetLogic
。
在 C# 中定义方法
。
读取自定义方法的输出值
在
项目视图
中,选择用于触发方法的对象。
例如,选择一个按钮对象。
在
属性
中,将事件与自定义方法相关联。
例如,将自定义方法与该按钮对象的
MouseClick 事件
相关联。
有关更多信息,请参见
为现有事件添加方法
。
在
项目视图
中,选择用于读取方法输出值的对象。
例如,选择标签或文本框对象。
在
属性
中,在用于读取方法输出值的属性和用于触发方法的对象的输出参数之间创建动态链接。
有关更多信息,请参见
创建动态链接
。
例如,在
文本
属性和
ProjectName
UI
MainWindow (type)
ObjectTriggeringMethod
EventHandler
MethodsToCall
MethodContainer
#
OutputArguments
OutputArgument
之间创建动态链接。
此示例显示用于添加两个数字的自定义方法。文本框对象显示所返回的值。
下载示例项目:
ReadMethodOutputValue.zip
。
方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。