搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
方法的类型
有两种类型的方法 - 局部方法和全局方法。
局部方法
局部方法在单个项目中使用,且由对象类型及其实例定义。
全部确认
是报警的局部方法示例。用于定义方法的对象包括:
报警
记录
数据库
一些图形对象
全局方法
无论项目节点是什么,均可使用全局方法。全局方法适用于:
变量
内核
报警
UI
配方
方法
节点的全局方法
变量的全局方法
UI 的全局方法
报警的全局方法
信息模型的全局方法
用于验证用户身份的全局方法
自定义方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。