搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建图形对象类型
创建自定义图形对象类型。要创建由一致组件组成的用户界面,创建自定义图形对象类型非常有用。
(可选)在
项目视图
中,右键单击
UI
并选择
新建
文件夹
,以创建包含自定义图形对象类型的文件夹。
右键单击
UI
文件夹或子文件夹,选择
新建
,然后选择要创建的对象类型。
例如,选择
新建
容器
面板
。
(可选)重命名对象类型。请参见
重命名图形对象
。
(可选)编辑对象类型属性。请参见
编辑图形对象属性
。
(可选)在对象类型下创建子图形对象实例。请参见
从类型创建图形对象
。
例如,在面板类型中创建带有样板文本的添加标签。
对象类型显示在
类型视图
和
项目视图
UI
文件夹中节点的上下文菜单中。
实例化对象类型。请参见
从类型创建图形对象
。
管理图形对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。