配置趋势
配置要在趋势对象中显示的数据源。为要在趋势图上绘制的每个数据点添加一支笔。对数据库中的历史数据绘制趋势时,如果记录器未捕获到数据,将在点之间绘制趋势线。
- 在项目视图中,右键单击包含趋势对象的节点,然后选择 。
- 在属性中的趋势模式中,选择:
- 普通。趋势图的默认模式。导航和缩放趋势图。
- 跟踪。向图表中添加时间轨迹以标记重要数据点。
- 范围。在趋势图上选择、移动时间范围以及调整其大小。
- 在模型与要从中获取数据的节点或数据库之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。小贴士: 要为数据记录器数据配置趋势和趋势笔,请在项目视图中将数据记录器放在编辑器中的趋势中。也可以将数据记录器放在属性中的趋势模型上。
- (可选)配置趋势属性:
- 在笔下,将趋势笔与笔数据源相关联。#数据类型数据源特定变量的实时值指向变量的动态链接。由数据记录器采样的实时值指向数据记录器的最后一个值属性的动态链接。存储在数据库中的变量的历史值数据库中所关注列的名称。请勿创建指向数据库中所关注列的动态链接,而是提供列的名称。
- (可选)配置笔属性:
- 粗细。笔线条的粗细。
- 标题。笔标题。
- 颜色。笔线条的颜色。
- 已启用。显示或隐藏笔。
- (可选)要向笔添加阈值,请选择阈值旁边的 并配置阈值属性:#
- 值。Y 轴上的阈值线位置。
- 颜色。阈值线颜色。
- 粗细。阈值线粗细。
- (可选)通过右键单击趋势笔并选择YAxis来添加 Y 轴。小贴士: 如果要用不同的刻度显示同一数据,则向趋势笔中添加更多的 Y 轴很有用。可以通过设置最大值和最小值属性来控制刻度。
- (可选)配置 X 轴属性:
- 交互式。将 X 轴设置为在运行时进行交互式操作。仅适用于普通趋势模式。
- 日期和时间。运行时在 X 轴上显示的日期和时间。默认为当前时间。
- 对齐位置。如果指定日期和时间,可将 X 轴位置设置为:
- 左对齐。在 X 轴左侧显示指定的日期和时间。
- 右对齐。在 X 轴右侧显示指定的日期和时间。
- 居中。在 X 轴中心显示指定的日期和时间。
- 随动。在运行时随着时间的推进自动滚动 X 轴。
- 时间窗口。趋势显示的时间间隔(毫秒)。
- (可选)配置 Y 轴属性:
- 自动缩放。在运行时根据最小值和最大值缩放 Y 轴。
- 交互式。将 Y 轴设置为进行交互式操作。
- 最小值。Y 轴上显示的最小值。
- 最大值。Y 轴上显示的最大值。
- (可选)将趋势对象的刷新方法添加到事件中。例如,将刷新方法与按钮对象的MouseClick 事件相关联。
提供反馈