创建用于添加随机数据的按钮
创建用于触发随机字符串生成的按钮,这些字符串用于填充可筛选的列表框。
- 创建按钮:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择 并输入GenerateRandomStringsButton。
- 配置按钮:
- 在属性中,将文本设置为Generate Random Data。
- 选择MouseClick 事件旁边的 ,然后选择 。
- 选择MouseClick 事件旁边的 ,然后选择 。
提供反馈