搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
查看类型实例
查看某个类型(如窗口)的实例,以查看信息模型中存在该类型的所有实例。
在
项目视图
中,导航到该类型,右键单击它,然后选择
显示实例
。
在
(名称) 的实例
中,选择该类型的实例,然后选择
转至...
FactoryTalk Optix Studio
将导航到该类型的实例。NetLogic 中引用的对象不会显示。
节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。