配方编辑器
配方编辑器小组件包含为了在运行时显示和管理配方而所需的图形对象和 NetLogic。
使用配方编辑器小组件可以:
- 在编辑或加载控制器的过程中显示所存储配方的成分和值
- 创建、编辑或删除配方
- 将配方存储在数据库中
- 将配方从FactoryTalk Optix 应用程序加载到控制器中
- 将配方从控制器加载到FactoryTalk Optix 应用程序中
界面
配方编辑器界面
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-3-2/_images/recipes_editor_interface.png/_jcr_content/renditions/original)
条目 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
![]() | 配方名称 | 为新配方分配名称,或选择现有配方。 |
![]() | 配方控制按钮 |
|
![]() | 成分列表 | 配方模式成分。 |
![]() | 成分值编辑器 | 配方成分的可编辑值。 |
![]() | 应用的成分值 | 控制器上成分的值。 |
提供反馈