为现有的项目添加版本控制
将版本控制添加到没有活动版本控制的现有项目,或者添加到使用受支持的版本控制提供商的远程存储库。没有版本控制的项目不会显示用于提交、推送或拉取更改或者对历史记录进行版本控制的图标。可以使用版本控制提供商提供的工具在外部对项目进行版本控制。
先决条件
- 创建与项目同名的远程存储库。提醒事项: 如果您的项目有一个随项目一起创建的本地存储库,但没有关联的远程存储库,请拉取变更或推送变更以添加版本控制。请参见从远程存储库拉取由其他用户进行的更改或将所做的更改推送到远程存储库。
- 为现有的项目添加版本控制
- 在项目处于打开状态时,在主工具栏中选择保存另存为。
- 在项目另存为中,输入:
- 名称。项目的名称。使用与远程存储库相同的名称。
- 位置。要包含该项目的文件夹。
- 使用版本控制。选择该选项会为项目添加版本控制。小贴士:如果项目已具有版本控制而且已经选择了使用版本控制,FactoryTalk Optix将为项目新建不包含先前提交历史记录的本地存储。
- 选择确定。
提供反馈