添加客户端设备
配置客户端设备,以允许通过网络部署
FactoryTalk Optix 应用程序
。- 在主工具栏上的运行
- (可选)在客户端设备设置中,要仅显示活动的远程客户端设备,请切换活动的远程设备。小贴士: 通过选择刷新来刷新远程客户端设备。
- 选择:
- 文件夹,然后选择 。
- FactoryTalk®Remote Access™设备,选择 并添加可通过所选FactoryTalk Remote Access设备网络访问的设备。
- (可选)在名称中,编辑目标设备的名称。重要提示: 名称中只允许使用字母数字字符。
- 在IP 地址中,输入目标设备的 IP 地址。
- 在用户名中,输入要登录到目标设备的用户名。
- Windows®用户名
- 系统用户名:
- DOMAIN\,适用于域用户。username
- ,适用于已加入域的设备上的本地用户。.username
- ,适用于不属于域的设备上的本地用户。username
- Linux 用户名
- 管理员用户名。
重要提示: 必须在目标设备上为该用户配置密码。 - (可选)选择在设备上加密项目以在目标设备上加密所部署的项目。有关更多信息,请参见项目加密。
- (可选)选择在设备上下载源项目以在目标设备上下载源项目。小贴士: 如果在目标设备上下载源项目,则可以在稍后将源项目从目标设备上传到开发计算机。有关更多信息,请参见打开项目。
- (可选,仅针对Windows客户端设备)在目标路径中,输入目标设备上要将应用程序部署到的路径。小贴士: 默认的部署目标路径为%localappdata%。当客户端设备的C:\分区受写保护时,定义自定义路径很有用。
- 选择选择以选择目标客户端设备。
提供反馈