IUANode.GetByType<T>()
返回 C# 对象,该对象与调用该方法的节点的第一个子节点相匹配,并为特定类型
T
。
小贴士:
在 Visual Studio 和 Visual Studio Code 中,指定确切的类型 (
<T>
) 可改进代码的智能完成情况,而且更便于在编写代码时识别错误。在运行时,如果搜索的节点属于请求的类型,这种情况就很明显。如果搜索的节点不属于请求的类型,API 将返回
null
。T GetByType<T>();
参数
- T
- 与要返回的 C# 对象的类相对应的IUANodeC# 类。
返回
- T
- 与请求的节点相匹配的 C# 对象。
示例
以下示例显示所返回的 C# 对象,该对象与包含 NetLogic 的节点的第一个
Motor
子节点相对应:var myMotor = Owner.GetByType<Motor>();
提供反馈