IUANode.FindNodesByType<T>()
返回一个
IEnumerable
C# 列表,该列表与调用此方法的节点的所有具有指定类型的子节点的列表相对应。
小贴士:
在 Visual Studio 和 Visual Studio Code 中,指定确切的类型 (
<T>
) 可改进代码的智能完成情况,而且更便于在编写代码时识别错误。在运行时,如果搜索的节点属于请求的类型,这种情况就很明显。如果搜索的节点不属于请求的类型,API 将返回
null
。IEnumerable<T> FindNodesByType<T>();
参数
- T
- 与要返回的 C# 对象类相对应的 IUANode C# 类。
返回
- IEnumerable
- 一个 C# 列表,其中包含所请求类型的节点。
示例
以下示例显示所返回的列表,其中包含项目中
Motor
类型的所有节点:var motors = Project.Current.FindNodesByType<Motor>();
提供反馈