配置报警日志
报警日志显示系统中发生报警的日期和时间,以及每个报警的状态。
在运行时查看报警日志需要数据库、配置的记录器以及
报警网格
或报警历史记录网格
小组件。报警日志网格
小组件显示报警事件日志。报警事件日志网格
显示每个报警事件和报警状态的数据。网格中的每一行都描绘了一个报警事件的状态变化。- 在主工具栏中,选择,然后选择模板库Misc。
- 在组件下面,将报警事件记录器对象拖到项目视图的记录器文件夹中。将出现AlarmsEventerLogger#。
- 在模板库中,选择关闭。
- 在项目视图中,将所需的数据库对象拖到记录器数据库属性的值中。数据库与记录器相关联。
- 选择,然后选择模板库Widgets。
- 将报警网格或带有筛选器的报警历史记录网格小组件拖到项目视图中的文件夹中。将出现新的小组件。
- 从项目视图中,将记录器拖到报警事件记录器中的属性中。现在将显示由日志在运行时记录的数据。
- (可选)要自定义小组件的图形外观,请自定义小组件上的数据网格、日期和时间、按钮和文本颜色。
报警日志
提供反馈