报警事件

每个报警类型在
属性
窗格中都有一个特定的事件。
对于每个报警事件,有三种默认方法:
  • 确认
    。对报警进行确认。
  • 添加注释
    。为报警网格中的报警添加注释。
  • 证实
    。解决报警引发原因。
小贴士: 报警网格中选定条目支持的 AlarmCondition 事件方法仅包括当前版本中的“确认”、“证实”和“AddComment”。当展开在将来的版本中受支持的“报警网格 > 选定条目 > AlarmCondition”时,动态链接浏览器会显示其他方法。
报警类型
报警事件
数字量报警
OffNormalAlarmType
单一物位报警
ExclusiveLevelAlarmType
单一偏差报警
ExclusiveDeviationAlarmType
单一变化率报警
ExclusiveRateOfChangeAlarmType
复合物位报警
NonExclusiveLevelAlarmType
复合偏差报警
NonExclusiveDeviationAlarmType
复合变化率报警
NonExclusiveRateOfChangeAlarmType
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈