翻译报警消息
报警
小组件中显示的消息是可以用不同语言显示的文本字符串。输入消息,选择要翻译的语言,然后输入经过翻译的字符串。经过翻译的报警消息在运行时会以用户的语言显示。先决条件
- 翻译报警消息
- 在项目视图中,导航至所需的报警并选择它。
- 在属性中的消息中,键入报警事件要在运行时显示的消息。
- 在项目视图中,展开翻译。
- 双击本地化字典#
- 在“翻译编辑器”中,选择查看翻译参考。新消息将出现在字符串列中。
- 在报警消息所在的行中,选择同步。键列中将显示经过翻译的对应消息。
- 选择查看翻译表。
- 选择添加区域设置,选择所需的翻译语言,然后选择 。
- 在已添加新区域设置中,选择是。
- 在第三列中,输入要翻译的字符串。
区域设置
本地化
同步
翻译
提供反馈