OPC UA 和 ODBC 数据库数据类型

数据类型映射
FactoryTalk Optix
数据类型
Microsoft®
SQL Server 数据类型
MySQL 数据类型
由查询的 SQL 数据库返回的数据类型
Boolean
BIT
BIT(1)
Boolean
Integer
BIGINT
BIGINT
Int64
UInteger
BIGINT
BIGINT
Int64
byte
SMALLINT
SMALLINT UNSIGNED
Int16
SByte
SMALLINT
TINYINT
Int16
Int16
SMALLINT
SMALLINT
Int16
UInt16
INT
MEDIUMINT UNSIGNED
Int32
Int32
INT
INT
Int32
UInt32
BIGINT
BIGINT UNSIGNED
Int64
Int64
BIGINT
BIGINT
Int64
UInt64
BIGINT
BIGINT UNSIGNED
Int64
Float
REAL
FLOAT
Double
Double
FLOAT
DOUBLE
Double
DateTime
DATETIME
DATETIME(3)
DateTime
String
TEXT
TEXT
String
NodeId
VARBINARY (max)
BLOB
NodeId
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈