在项目中启用 PowerFlex 标签
- 在项目视图中,选择DriveConnectionDesignTimeNetLogic,然后在“属性”中设置以下 PowerFlex 参数:
- 更新速率
- IPAddress
- PFType
- 要创建 PowerFlex 模型,请右键单击DriveConnectionDesignTimeNetLogic并执行 GetPowerFlexModel 方法。该模型位于以 PowerFlex 类型、其 IP 地址和更新速率命名的新目录中。例如,PF755TM_10.76.38.210_10sec。
- 要添加另一个 PowerFlex 变频器,请重复步骤 1 和 2。
提供反馈