为对象创建方法
为要在运行时执行的对象创建方法。为添加到
项目视图
的运行时 NetLogic 创建方法。- 在项目视图中,选择对象节点。
- 选择 并选择运行时 NetLogic。运行时 NetLogic#将出现在项目视图中。
- 右键单击运行时Netlogic,然后选择 。NetLogic将在编辑器中打开,其中包括已添加的代码:[ExportMethod] public void MethodName() { // insert code to be executed by method }
- (可选)在 C# 中对方法进行重命名。
运行时 NetLogic
运行时 NetLogic
提供反馈