搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
UI 的全局方法
此方法会在运行时应用程序用户界面上打开指定的对话框。
OpenDialog 方法
以参数的形式设置要在运行时打开的指定对话框。
输入参数
参数
说明
Dialog
要打开的对话框。
AliasNode
用于标识将在对话框中显示的内容的数据模型别名
方法的类型
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。