从类型创建图形对象

从预定义的图形对象类型或自定义图形对象类型创建对象实例。
  1. 项目视图
    UI
    中,双击包含对象的容器。
    将在编辑器中打开此容器。
  2. 类型视图
    中,选择文件夹以导航到对象类型,然后将该对象拖到编辑器中。
    小贴士: 您还可以在
    项目视图
    右键单击一个容器,并从
    新建
    上下文菜单中选择要添加的对象。
该对象实例将添加到容器中。如果向同一容器中添加同一对象的多个实例,则对象名称会附加一个递增数字。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈