使用密码保护图形对象
使用密码保护容器或绘图,以防止其他
FactoryTalk Optix Studio
用户编辑受保护对象的子代。
重要提示:
使用密码保护图形对象可能不会阻止高级用户绕过对象保护,不应当被视为安全或知识产权保护。
- 在项目视图中,右键单击要保护的容器或绘图对象。
- 选择。
- 输入密码。
- (可选)选择显示密码以验证所输入的密码是否正确。
- 选择确定。
在
。子对象在
项目视图
和编辑器
中,受密码保护对象的旁边将会显示 ![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-4-0/_images/password-protected-locked.png/_jcr_content/renditions/original)
项目视图
中处于隐藏状态,无法进行编辑。提供反馈