圆形仪表

设置或显示位于可能值范围内的整数值。

使用案例

设置和显示介于最小值和最大值之间的模拟量变量值。
小贴士:
警示区
属性用于以不同颜色显示特定的值范围。

示例

定义了包含两个警示区的圆形仪表
animated graphic showing the circular gauge measurement moving between 0 and 90
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈