线性仪表

设置或显示位于可能值范围内的整数值。

使用案例

设置或显示最小值和最大值内的模拟量变量值。
小贴士: 使用
工具提示
属性可在仪表上的选择点上方显示或隐藏值。
警示区
属性用于以不同颜色显示特定的值范围。

示例

定义了包含两个警示区的线性仪表
Animated image of a linear gauage moving between values of 0 to 100
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈