Web 浏览器
此对象用于在运行时显示嵌入式 Web 浏览器。
小贴士:
出于安全考虑,要使用 Web 画面引擎查看 WebBrowser 对象内具有自签名 SSL 证书的网站,必须先在同一浏览器的另一个选项卡中打开该网站,然后在该选项卡中批准证书。然后,可以转到 WebUI 选项卡并重新加载页面,以显示自签名 SSL 网站。仅当网站包含允许嵌入的内容安全策略时,才能在 WebUI 会话上的 WebBrowser 中打开。请参见证书错误。
使用案例
显示由 Web 服务器公开的 HTML 内容。
小贴士:
Web 浏览器在运行时只能显示 MP4 格式的视频。
示例
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-4-0/_images/web_browser_example.png/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈