搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
在运行时管理数据网格列
在运行时,显示/隐藏数据网格列或对数据网格列进行排序,以自定义数据的显示方式。
要隐藏数据网格列,请选择右上角的
,然后选择要隐藏的列旁边的
。
要显示已隐藏的数据网格列,请选择右上角的
,然后选择要显示的列旁边的
。
要对列重新排序:
选择右上角的
并选择要重新排序的列。
选择
或
,以将所选列上移或下移。
数据网格
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。