添加数组线笔

添加数组线笔,以显示二维变量值之间的距离。
先决条件
  1. 添加数组线笔
  2. 项目视图
    中,选择或创建 Number 数据类型的二维变量。
    有关更多信息,请参见变量
    例如,创建 Number[2,2] 数据类型的变量。
  3. 选择或创建
    XY图表
    对象。
  4. 属性
    中,选择
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    数组线笔
  5. 点数组
    和二维变量之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  6. (可选)将数组线笔设置为在运行时可编辑:
    1. 可编辑
      属性设置为
    2. 点数组
      中,选择
      更改动态链接
      ,然后选择
      高级
    3. 复杂动态链接编辑器
      中,将链接方向设置为
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈