编辑图像

编辑画布上的图像,以编辑图像对象中显示的图片。
  1. 项目视图
    中,双击
    MainWindow (type)
    ,以在单独的选项卡中打开编辑器。
  2. 在画布中,双击要更改的图像。
    提醒事项: 此外,要从
    项目视图
    编辑图像,还可以在
    项目视图
    中双击图像以打开编辑器中的选项卡。
  3. 选择文件
    中,选择要显示的图像,然后选择
    选择
    小贴士: 如果
    选择文件
    中未显示该图像,请选择
    导入文件
    ,并在
    导入文件
    中选择要导入的图像,然后选择
    选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈