创建样式表

根据标准模板创建的每个项目都包含一个样式表。可以为项目创建其他样式表。
小贴士: 无需从头开始创建自己的样式表,您可以添加预定义样式表。请参见添加预定义样式表。例如,可以添加深色样式表。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    UI
    ,然后选择
    新建
    样式表
    样式表
    #
    将出现在
    项目视图
    中。
  2. (可选)将鼠标悬停在
    样式表
    #
    上,选择
    Edit
    ,然后输入样式表的新名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈