搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置推送代理
从
模板库
添加“推送代理 NetLogic”,并配置推送代理的参数。
先决条件
设置默认代码编辑器
。
安装
MQTTNet
和
NewtonSoft.Json
软件包。请参见
NuGet 软件包
。
小贴士:
可以在
模板库
中的推送代理说明中检查所需的库版本。
配置推送代理
从主工具栏中,选择
模板库
。
在
模板库
中,搜索
Push Agent
。
在
组件
下面,将
推送代理
拖到
项目视图
中的 NetLogic 上。
选择
关闭
。
在
项目视图
中,选择
推送代理
。
在
属性
中,编辑“推送代理”属性。
有关更多信息,请参见
推送代理属性
。
在
项目视图
中,双击
推送代理
。
将在一个单独的选项卡中打开外部编辑器。
生成项目。
生成 CA 和客户端证书。请参见
创建证书
。
重要提示:
使用 .NET 支持的最新 OpenSSL 库和加密算法生成 PFX 证书。如果使用 RC2 算法生成 PFX 证书,则在终端上将无法对 Rcot IoT Hub 进行基于证书的身份验证。
将推送代理 NetLogic 实施到应用程序界面中。请参见
推送代理界面
。
推送代理
推送代理
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。