创建模板
使用模板可以创建具有相似属性的对象、对象类型和变量。
- 选择模板库
- 将节点从项目视图拖到模板库的一个库中。例如,拖动对象、对象类型、变量或小组件。
- 如果出现提示,请解决对象类型冲突。当新模板的对象类型与现有模板的对象类型重复时,会发生类型冲突。要解决对象类型冲突,请选择以下任一选项:
- 跳过。不更新特定对象类型。保留项目中现有的对象类型。
- 替换。将特定的现有对象类型替换为新的对象类型。
- 重命名。使用唯一名称重命名特定的新对象类型。保留现有对象类型。
- 全部跳过。不更新任何对象类型。保留项目中现有的对象类型。
- 全部替换。将所有现有对象类型替换为新的对象类型。
- 全部重命名。使用唯一名称重命名所有对象类型。保留现有对象类型。
- (可选)选择该模板并输入其说明。例如,解释如何使用或实现对象、对象类型、变量或小组件。
模板
冲突
提供反馈