批准从 FactoryTalk Remote Access 到设备的远程连接
如果您位于面板中,并且已在
FactoryTalk Remote Access
应用程序中启用批准远程访问
,则可能会收到来自 FactoryTalk Remote Access
用户尝试连接到远程设备的请求。然后,您必须批准或拒绝连接到远程设备的请求。- 在设备上,打开包含FactoryTalk Remote Access小组件的画面。如果使用起始页上的 OptixPanel 模板创建项目,则选择设置,然后选择FT Remote Access
- 小组件上的连接将显示设备上运行的FT Remote Access 运行时版本。FT Remote Access 小组件的底部会显示一条消息,用于批准或拒绝请求。
- 要允许FactoryTalk Remote Access用户连接到远程设备,则选择是批准连接,否则选择否拒绝该请求。
远程连接
提供反馈