连接到远程访问
配置对设备的远程访问以及通过
FactoryTalk Remote Access
小组件获取的远程辅助。- 在设备上,打开包含 FactoryTalk Remote Access 小组件的画面。如果使用起始页上的 OptixPanel 模板创建项目,则选择设置,然后选择FT Remote Access在小组件的连接选项卡上,FT Remote Access 运行时版本将显示设备上运行的版本。
- 要将设备连接到FactoryTalk Remote Access应用程序,请选择连接。
- 在FT Remote Access 连接下,选择连接。如果已将设备添加到FactoryTalk Remote Access域,则将自动连接设备。如果设备不在FactoryTalk Remote Access域中,系统將提示您在 FactoryTalk Remote Access 中添加具有所显示的设备 ID 和密码的设备。
连接
远程访问
提供反馈