配置运行 FactoryTalk Optix 应用程序的设备
使用“设备设置”小组件配置设备,并查看设备的产品和诊断信息。
- 在设备上,打开包含“设备设置”小组件的画面。如果使用起始页上的OptixPanel模板创建项目,则选择设置,然后选择设备。
- 选择配置以指定:
- 禁用对应用程序和固件的更新。选中此选项可禁用更新,取消选中此选项可允许更新远程设备。禁用对应用程序和固件的更新后,必须选择重新启动来重新启动设备。
- 设备名称。更改设备名称。更改设备名称后,必须选择重新启动来重新启动设备。
- 应用程序名称。部署至远程设备的FactoryTalk Remote Access应用程序的名称。应用程序名称为只读。
- 选择产品信息可查看设备的只读信息:
- 产品名称。设备的名称。
- 目录编号。设备的目录编号。
- OptixPanels 固件。设备中安装的固件的版本号。
- 操作系统。所安装操作系统的版本号。
- 系统管理器。所安装系统管理器的版本号。
- FT Optix Studio。用于创建设备上运行的应用程序的FactoryTalk Optix Studio版本。
- 选择诊断可查看设备的只读信息:
- CPU 利用率。设备的 CPU 利用率。
- CPU 温度。设备的温度。
- 用户内存量。已使用的 RAM 内存量。
- 可用内存量。可用的 RAM 内存量。
- 上次重新启动时间。设备上次重新启动的日期和时间。
- 已用存储量。已使用的磁盘内存量。
- 可用存储量。可用的磁盘内存量。
- 上次部署时间。上次将FactoryTalk Remote Access部署到设备的日期和时间。
- 如果禁用应用程序和固件更新,或更改设备名称,则必须选择重新启动来重新启动设备并提交更改。
运行
提供反馈