加载应用程序
使用“加载应用程序”小组件将 FactoryTalk Optix 应用程序从 USB 驱动器加载到设备。
- 在设备上,打开包含“加载应用程序”小组件的画面。
- 在输入应用程序路径中,导航至要从 USB 驱动器加载的 FactoryTalk Optix 应用程序,或选择浏览以浏览应用程序。
- 如果在导出应用程序时创建了密码,则在密码中输入密码。
- 指定是保留还是替换远程设备上的任何现有应用程序文件:
- 如果要下载新的 FactoryTalk Optix 应用程序,选择删除含有更新的应用程序文件可替换 FactoryTalk Optix 应用程序文件,例如数据日志。
- 如果要下载相同的只包含少量更改或添加的 FactoryTalk Optix 应用程序,取消选中删除含有更新的应用程序文件可保留现有的 FacatoryTalk Optix 应用程序文件,例如数据日志。
#####显示加载 FactoryTalk Optix 应用程序时发生的任何错误或诊断消息。 - 选择加载。
应用程序
USB
提供反馈