请求远程辅助
当需要远程解决系统中的问题时,可以请求远程辅助。
- 在设备上,打开包含FactoryTalk Remote Access小组件的画面。如果使用起始页上的 OptixPanel 模板创建项目,则选择设置,然后选择FT Remote Access。如果FactoryTalk Remote Access应用程序未配置为允许您提交辅助请求,则FactoryTalk Remote Access小组件将显示已针对该设备禁用辅助请求。请与您的系统管理员联系。当FactoryTalk Remote Access小组件中启用了远程辅助时,您可以提交辅助请求。
- 选择辅助。
- 如果FactoryTalk Remote Access应用程序要求提供详细的联系信息,则会显示以下字段要求您填写:
- 名称。您的姓名。
- 联系信息。您的电话号码或电子邮件地址。
- 说明。问题的说明。
- 选择请求辅助。请求将发送到FactoryTalk Remote Access应用程序,并且按钮将显示已请求辅助。提醒事项: 如果从FactoryTalk Remote Access应用程序通过远程的方式关闭远程访问请求,则设备将自动关闭该请求。如果不再需要辅助,可在本地设备上的FactoryTalk Remote Access中关闭请求。
此按钮将再次显示
请求辅助
。辅助
提供反馈