编辑数据记录器

编辑现有的数据记录器。
先决条件
  1. 编辑数据记录器
  2. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面
  3. 在中间的窗格中,选择
    配置数据记录器
  4. 选择要编辑的数据记录器。
  5. 如果需要,请编辑记录器的
    名称
    和属性。
  6. 选择
    下一步
  7. 如果记录器没有对应的数据库,请创建一个数据库:
    小贴士: 还可以右键单击现有数据库,然后选择
    复制
    。如果要在现有数据库基础上创建数据库,复制数据库会很有用。
    1. 选择
      新建数据库
      并完成:
      • 名称
        。数据库的名称。
      • 类型
        嵌入式
        ODBC 连接
    2. 选择
      下一步
    3. 设置数据库属性。
    4. 选择
      下一步
  8. 选择要用于存储记录器数据的数据库,然后选择
    下一步
  9. 选择要记录的变量并选择
    下一步
    小贴士: 可以使用搜索字段查找变量。
  10. 选择
    退出
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈