证书和密钥位置

证书和密钥按照如下文件夹结构进行组织。

项目中的证书和密钥

ProjectFiles/PKI/
  • Own
    • Certs
      。允许的应用程序证书。
    • Crl
      。撤销的应用程序证书。
  • Trusted
    • Certs
      。受信任的远程应用程序允许的证书。
    • Crl
      。受信任的远程应用程序的已撤销证书。
  • Issuers
    • Certs
      。允许的证书颁发机构 (Certification Authority, CA) 证书。
    • Crl
      。撤销的 CA 证书。

运行时应用程序中的证书和密钥

ApplicationFiles/PKI/
  • Trusted
    • Certs
      。受信任的远程应用程序允许的证书。
    • Crl
      。受信任的远程应用程序的已撤销证书。
  • Issuers
    • Certs
      。允许的证书颁发机构 (Certification Authority, CA) 证书。
    • Crl
      。撤销的 CA 证书。
  • Rejected
    。不受信任的远程应用程序的被拒绝证书。
小贴士: 为在运行时启用证书管理,在您启动
FactoryTalk Optix 应用程序
时,
ProjectFiles/PKI/
文件夹中的证书将以
internal_
作为前缀复制到
ApplicationFiles/PKI/
文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈