搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
将路径复制到节点
复制指向单个节点的路径,或者复制指向多个节点的路径。
要复制指向单个节点的路径:
在
项目视图
中,右键单击一个节点。
选择
复制指向单个节点的路径
。
要复制指向多个节点的路径:
在
项目视图
中,在按住键盘上的
Ctrl
键的同时选择多个节点。
右键单击任何选定的节点,然后选择
复制指向多个节点的路径
指向一个或多个节点的路径将被复制到系统剪贴板。
节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。