搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
为变量添加范围
为数字变量添加下限和上限。当值超出限制范围时,限制会施加某些行为。
在
项目视图
中,选择变量。
在
属性
中,右键单击数值变量名,然后选择
新建
范围
。
在
EURange
下面,填写:
下限
。变量值的下限
上限
。变量值的上限。
约束
。如果为
真
,可约束变量的下限值和上限值。
变量
范围
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。