从类型创建变量

从类型创建变量时,会将该类型自动分配给所创建的变量。
  1. 类型视图
    中,导航到包含变量类型的文件夹。
  2. 类型视图
    中,将变量类型拖动到
    项目视图
    项目视图
    中将出现变量类型的实例。
  3. (可选)在
    属性
    中,选择
    Add
    ,选择
    显示名称
    ,然后输入显示名称。
  4. (可选)在
    属性
    中,选择
    Add
    ,选择
    说明
    ,然后输入说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈