搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
关闭项目
从起始页关闭项目。
一次可打开多个项目。当您打开其他项目时,
FactoryTalk Optix Studio
的其他实例将打开。
从主工具栏中,选择
项目
。在起始页上,选择
关闭项目
。
小贴士:
如果从打开的项目中打开起始页而且想要关闭起始页,请选择
。
项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。