复制项目
可通过复制项目来将现有项目用作新项目的模板。
- 打开要复制的项目,然后在主菜单中选择另存为。
- 在项目另存为中,填写:
- 名称。新项目的名称。
- 位置。项目文件的存储位置。默认情况下,复制的项目与原始项目存储在相同的位置。选择文件夹图标以浏览到新位置。
- (可选)使用版本控制。选择此选项会将项目保存在 Git 存储库中。小贴士: 要使用版本控制,FactoryTalk Optix 项目名称和存储库名称必须匹配。项目和存储库名称只能包含字母数字字符、数字、句点、短划线和下划线。
- 选择确定。
复制
模板
提供反馈